欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型现场的材料用尽原因与对策

  • 2022.09.20 10:17:00
  • 米思米
  • 1272

注塑成型的制造过程,是始于将塑料原料放入原料罐,但如果原料罐是空的或没有从料斗口供料,则会出现材料用尽而停止制造。在本期讲座中,将讲解材料用尽的影响、原因和对策。

材料用尽产生的影响

(1)成型停止

出现无法供应原材料的情况,因计量异常而停止。

(2)成型不良

材料用尽的状态下成型加工出的产品可能无法正确计量,导致填充不足或重量不足,或因计量时间增加而产生气体,进而导致外观不良。此外,由于加热筒内滞留有多次注塑用量的原料,因此无法通过退回上一个产品来保证质量。

(3)重新投入运转产生的浪费

注塑成型原则上需要连续进行成型加工,而一旦材料用完,就必须重新投入运转。清洗后重新开始成型,在质量稳定前需要进行废弃注塑,因此在此期间无法生产处合格的产品。重启生产会产生原材料成本、公用事业成本、劳动力成本,会导致收益降低。

(4)二次灾害

除了正常的工作之外,为了应对处理材料用尽问题,还有可能会引发通常不会发生的低级错误,或者由于不焦虑而引发事故。

材料用尽的原因与对策

下面将从人、破碎物料、机械设备三个角度来介绍材料耗尽的主要原因和对策。

原因1:人

· 工作人员忘记投放原料(低级错误)

· 通过记录在投放指示书及检查清单上来降低风险。但是,这并不能作为长期性的对策。

原因2:破碎物料

破碎的回用成型品可能会在料斗口处造成问题。

· 发生堵塞的破碎物料状态

· 料斗口的堵塞状况如何

必须对上述问题进行确认。

· 当浇道形状与破碎机刀头不匹配时

·
→ 检查与成型产品浇道的匹配性,并选择合适的破碎机。

· 碎料混合比例过大从而堵塞料斗口时

·
→ 调整混合比例

原因3:机械/设备

· 当料斗口的闸门因成型机的振动而关闭时

·
→ 固定好闸门

· 原料软管气孔错位时

·
→ 固定气孔或在料斗中安装与原料水平面开关联动的警报器。

· 因装载机的集尘箱已满而导致无法吸入时

·
→ 定期清洁集尘箱,并在料斗中安装与原料水平面开关联动的警报器。

· 当装载机的电源(快速开关)与原料软管发生碰撞并关闭时。

·
→ 将电源开关移到控制箱内,以避免其与软管发生碰撞。

在前文中,讲解了材料用尽的影响、原因和对策。只要逐一实施相关对策,不要拖延,即可防止出现材料用尽。

关联内容

Ø  注塑成型现场的人为过失对策

Ø  注塑成型的最小缓冲值和不良监测

Ø  塑料成型材料的正确预干燥(修订版)

Ø  树脂的吸水率

Ø  注塑成型现场的异物不良对策2

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities